Onglet Mesurer et enregistrer des valeurs de gain - E/S (I/O) analogiques FLEX
Cet onglet fournit un moyen de mesurer le gain de la sortie et d'enregistrer cette valeur.
gain
Rapport entre l’amplitude du signal de sortie et celle du signal d’entrée.
Dans une équation linéaire (y=mx+b), le paramètre (m) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à une valeur spécifiée lorsque la variable indépendante (x) est au maximum.
Vous ne pouvez modifier qu'un seul champ :
Référence enregistrée (Volts)/(mA)
. C'est le champ dans lequel vous entrez la valeur du gain mesuré pour une sortie.Après avoir entré la valeur, vous pouvez utiliser les boutons suivants pour exécuter l'action que vous désirez :
Réessayer
Sélectionnez ce bouton si une erreur se produit et que vous avez besoin de répéter une étape (step) du processus de calibrage.
CONSEIL:
ce bouton n'est activé que lorsqu'une erreur se produit.
Suivant
Sélectionnez ce bouton pour voir les résultats du calibrage du gain des sorties.
Arrêt
Sélectionnez ce bouton pour annuler le calibrage et quitter l’assistant.
Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse