Calibrage FLEX E/S (I/O) : Produire des signaux de référence haute
Pour produire des signaux de référence haute pour l'étalonnage du gain :
gain
Rapport entre l’amplitude du signal de sortie et celle du signal d’entrée.
Dans une équation linéaire (y=mx+b), le paramètre (m) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à une valeur spécifiée lorsque la variable indépendante (x) est au maximum.
Sélectionnez
Suivant
pour effectuer le calibrage du gain.Vous pouvez également sélectionner :
- Réessayersi une erreur se produit et que vous avez besoin de répéter une étape (step) du processus de calibrage.CONSEIL: ce bouton n'est activé que lorsqu'une erreur se produit.
- Arrêterpour interrompre le calibrage et quitter l’assistant.
- Aidepour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse