Action de défaut/attente FLEX E/S (I/O) numérique
Utilisez cet onglet pour configurer la valeur Etat de sécurité pour un module. Vous ne pouvez utiliser cet onglet que pour les modules de sorties ou les modules mixtes d'entrées/sorties. Cet onglet n'apparaît pas pour les modules d'entrée.
état de sécurité
Condition que maintient un module de sortie en cas d’erreur de communication réseau ou lorsque l’automate (controller) entre en mode Programme (program). Lorsque l’une de ces situations se produit, les sorties passent automatiquement à l’état configuré (pour les éléments numériques) ou à la valeur (pour les analogiques).
CONSEIL:
Si vous avez sélectionné le format de communication Écoute seule lors de la création du module, cet onglet n'est pas disponible.
Paramètres
Comportement sur défaut de communication
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication ControlNet se produit avec ce Module.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Réinitialiser les sorties: remet les données de sortie du module à zéro (valeur par défaut).
- Maintenir les dernières sorties: maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.CONSEIL: si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties dans le champ Comportement en mode Programme (program) cidessous.
- Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties- définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.CONSEIL: si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner Maintenir les dernières sorties dans le champ Comportement en mode Programme (program) cidessous.
Comportement en mode Programme (program)
Vous pouvez choisir la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication se produit sur l'automate (controller), ou lorsqu'il détecte le mode Programme (program) (état d'arrêt). Trois choix se présentent à vous :
- Réinitialiser les sorties: remet les données de sortie du module à zéro (valeur par défaut).
- Maintenir les dernières sorties: maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.CONSEIL: si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties dans le champ Comportement d'un défaut de communication cidessus.
- Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties- définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.CONSEIL: si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner Maintenir les dernières sorties dans le champ Comportement d'un défaut de communication cidessus.
CONSEIL:
L'adaptateur détecte l'état de l'automate (controller) ou scrutateur. Il ne détecte que deux états : le mode Run et le mode Programme (program). Lorsque le mode Exécution est détecté, l'adaptateur copie les données de sortie de l'automate dans la sortie correspondante du Module. Lorsque l'adaptateur détecte le mode Programme (program), vous pouvez le configurer afin d'avoir l'une des trois réponses cidessus.
Valeur d'état de sécurité
Sélectionnez Activé (On) ou Désactivé (Off) pour chaque point. La valeur par défaut est Désactivé.
CONSEIL:
pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner « Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties » dans la zone Comportement d'un défaut de communication ou Comportement en mode Programme (program).
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel
le fait de cliquer sur le bouton Appliquer ou OK a pour effet d'envoyer automatiquement la configuration à l'automate (controller). L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au Module (si la connexion au Module n'est pas bloquée).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse