Relation de phase des voies en mode Compteur
En mode compteur, le 1794-VHSC ne compte que le retour codeur de l'entrée A. L'entrée B détermine s'il faut incrémenter ou décrémenter le nombre. Si la phase B est haute, le compteur décrémente. Si la phase B est basse ou flottante (c'est-à-dire non connectée), le compteur incrémente. Le mode Compteur accepte un signal de retour codeur monophasé uniquement. Cette relation est illustrée dans la figure ci-dessous.

Fournir une réponse