ATTENTION ! La configuration a changé. Veuillez lire attentivement !
Le logiciel de configuration du module a détecté qu'un changement a été apporté aux données de configuration de ce module par une autre partie du système, peut-être dans la fenêtre Visualisation des données ou par programmation via la logique à relais.
- Cliquez sur OK pour appliquer vos modifications et annuler les changements externes.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'application des changements. Vos changements ne seront alors pas pris en compte.CONSEIL: L'application des changements en ligne reconfigurera dynamiquement le module si vous êtes le propriétaire de l'automate.
Fournir une réponse