Étalonner les voies du module analogique FLEX I/O
AVERTISSEMENT:
Soyez extrêmement prudent lors du calibrage des modules FLEX I/O. N'étalonnez pas les modules en mode RUN ou Exécution à distance ni lors de l'utilisation du module pour le contrôle. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures physiques voire mortelles, ainsi que des dégâts matériels ou des pertes économiques.
Le logiciel RSLogix vous guide tout au long du calibrage de votre module FLEX I/O. Le calibrage peut être effectué intégralement à l'aide de l'onglet Étalonnage, dans la boîte de dialogue Propriétés du module.
IMPORTANT:
vous devez être en ligne pour calibrer votre module.
Pour étalonner les voies d'un module FLEX I/O analogique ou mixte :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module que vous voulez calibrer et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Etalonnage.CONSEIL: les cases Etalonner cette voie sont cochées par défaut. Cela signifie que la voie est sélectionnée pour le calibrage. Les colonnes Plage de calibrage et Voie d'entrée sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées. Elles s'affichent à titre d'information uniquement.
- Décochez les cases Etalonner cette voie pour exclure une voie de cet étalonnage.
- Cliquez sur le bouton Démarrer l'étalonnage pour lancer le processus.
Fournir une réponse