Attacher des signaux de référence basse - Entrée - Étalonnage des E/S (I/O) FLEX

Pour attacher des signaux de référence basse pour l'étalonnage du décalage.
décalage
Déviation permanente d’une variable contrôlée par rapport à un point de consigne fixe. Dans une fonction linéaire (y=mx+b), le paramètre (b) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à zéro lorsque la variable indépendante (x) est égale à zéro.
  1. Attachez une source de tension/courant de précision aux bornes.
  2. Réglez la source de précision de tension/courant sur la valeur correcte.
  3. Sélectionnez
    Suivant
    pour effectuer le calibrage du décalage.
Le module lit le signal et effectue l'étalonnage.
Vous pouvez également sélectionner :
  • Réessayer
    si une erreur se produit et que vous avez besoin de répéter une étape (step) du processus de calibrage.
    CONSEIL: Ce bouton n’est activé que lorsqu’une erreur se produit.
  • Arrêter
    pour interrompre le calibrage et quitter l’assistant.
  • Aide
    pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal