Démarrer le calibrage d'un module analogique FLEX I/O
N'effectuez pas de calibrage sur un module utilisé pour le contrôle. Le processus d'étalonnage peut entraver le contrôle.
Avant de commencer le processus d'étalonnage :
- Arrêtez le procédé sous contrôle de votre module de sortie.
- Validez tous les changements que vous avez apportés à la configuration à l'aide du bouton Appliquer.
- Bloquez la connexion du module (via l'onglet Connexion, case Bloquer).
- Déconnectez les signaux d'entrée et connectez les signaux de test. Tout type de contrôle qui dépend des signaux d'entrée normaux émis par ce module en est privé pendant l'étalonnage.
- Déconnectez les signaux de sortie et connectez l'instrument de mesure approprié. Tout type de contrôle qui dépend des sorties de ce module est privé de signaux pendant le calibrage.
Pour démarrer le processus d'étalonnage :
- Placez le curseur sur le module que vous voulez étalonner.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés.
- Sélectionnez l'onglet Connexion.
- Cochez la case Bloquer.
- Cliquez sur le bouton Appliquer si vous avez apporté des changements à la configuration.
- Sélectionnez l'onglet Etalonnage.
- Déterminez les voies que vous voulez calibrer. Supprimez les coches, dans la case Etalonner cette voie, pour les voies que vous ne voulez pas étalonner.
- Cliquez sur le bouton Démarrer le calibrage pour commencer le processus. Le logiciel vous guide dans le processus d'étalonnage.
- Cliquez sur :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse