Enregistrer les valeurs basses de l'étalonnage pour les modules de sorties

L'application
Logix Designer
commande au module de sortir des niveaux de courant spécifiques. Vous devez mesurer le niveau actuel et enregistrer les résultats. Cette mesure permet au module de rendre compte des inexactitudes.
Pour enregistrer les valeurs basses de l'étalonnage pour les modules de sorties :
  1. Mesurez les valeurs de sortie à l'aide d'un multimètre.
  2. Entrez les valeurs dans la zone
    Référence enregistrée
    appropriée.
  3. Sélectionnez
    Suivant
    pour continuer le processus de calibrage.
    • Vous pouvez également sélectionner
      Arrêter
      pour annuler le calibrage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal