Enregistrer les valeurs hautes de l'étalonnage pour les modules de sortie
L'application
Logix Designer
commande au module de sortir des niveaux de courant ou de tension spécifiques. Vous devez mesurer le niveau actuel et enregistrer les résultats. Cette mesure permet au module de rendre compte des inexactitudes.Pour enregistrer les valeurs hautes de l'étalonnage pour les modules de sorties :
- Mesurez les valeurs de sortie à l'aide d'un multimètre.
- Entrez les valeurs dans la boîteRéférence enregistréecorrespondante pour chaque voie mesurée.
- SélectionnezSuivantpour continuer le processus de calibrage.
- Vous pouvez également sélectionnerArrêterpour annuler le calibrage.
Fournir une réponse