Défaut majeur récupérable

Un défaut de communication s'est produit dans un module analogique. Le module a perdu une connexion avec l'automate (controller). Un module numérique n'a pas de Major Faults récupérables.
Si le logiciel de configuration et le matériel physique réel diffèrent beaucoup (par exemple, le logiciel a été configuré pour un module numérique et le module physique réel est analogique), le logiciel peut seulement afficher l'état générique suivant :
  • Panne non récupérable
  • Panne récupérable
  • Aucun
Pour plus d'informations sur un défaut de module, accédez à l'onglet
Connexion
sur la boîte de dialogue
Propriétés du module
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal