Mise à jour firmware
Le module est prêt pour une mise à jour ou est en train de mettre à jour son firmware au moyen d'une mise à jour firmware électronique. (L'outil logiciel ControlFLASH est sans doute en train d'exécuter une mise à jour firmware).
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Fournir une réponse