Messages de distribution multiple CST

L'automate ControlLogix5550 envoie un message
automate (controller)
Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
multicast CST aux modules
multicast
Mécanisme selon lequel un module peut envoyer sur un réseau des données qui seront reçues simultanément par plusieurs destinataires. Ce terme est utilisé pour décrire l'une des fonctions de la ligne I/O ControlLogix. Ce mécanisme prend en charge plusieurs Controllers recevant simultanément des données d'entrée d'un même module d'I/O.
I/O à une fréquence périodique pour synchroniser le matériel du Timer dans tous les modules.
I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal