Configurer les états des sorties sur un module de sortie analogique - virgule flottante
Créez une configuration au niveau d'une voie spécifique à votre application.
Pour configurer les états des sorties sur un module de sortie analogique (virgule flottante) :
- Dans la colonne
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnezPropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés du module, sélectionnez l'ongletEtat de sortie.
- Sélectionnez le boutonVoiepour sélectionner la voie à configurer.
État de sortie en mode Programme, sélectionnez la réaction que doit avoir la voie de sortie lorsque l'automate propriétaire bascule en mode Programme :- Maintenir le dernier état.La voie de sortie reste à la dernière valeur de sortie.
- Valeur définie par l'utilisateur.La voie de sortie passe à une valeur spécifiée par l'utilisateur.IMPORTANT: si vous sélectionnezValeur définie par l'utilisateur, entrez une valeur dans la zone et sélectionnezPasser à la valeur définie par l'utilisateur.
- SousEtat de sortie en mode défaut (fault mode), sélectionnez le mode de comportement de la voie de sortie en cas de défaut de communication :
- Maintenir le dernier état.La voie de sortie reste à la dernière valeur de sortie.
- Valeur définie par l'utilisateur.La voie de sortie passe à une valeur spécifiée par l'utilisateur.IMPORTANT: si vous sélectionnezValeur définie par l'utilisateur, entrez une valeur dans la zone et sélectionnezPasser à la valeur définie par l'utilisateur.
- SélectionnezAppliquerpour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou surOKpour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse