Configurer les limites de sortie sur les modules de sortie analogiques non isolés

Utilisez l'onglet
Limites
de la boîte de dialogue
Propriétés du module
pour définir les limites de blocage et d'effet de rampe pouvant protéger l'équipement contre des dommages.
Pour configurer les limites de sortie sur les modules de sortie analogiques non isolés :
    1. Dans l'
      organisateur de l'automate (controller)
      , cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnez
      Propriétés
      .
    2. Dans la boîte de dialogue
      Propriétés du module
      , sélectionnez l'onglet
      Limites
      .
    3. Sélectionnez le bouton
      Voie
      pour sélectionner la voie à configurer.
    4. Entrez les valeurs
      limites
      pour :
      • Limite haute de blocage
      • Limite basse de blocage
    5. Cochez la case
      Rampe en mode Run
      si vous voulez activer l'effet de rampe en mode Run.
    6. Dans la zone
      Vitesse de rampe
      , saisissez la fréquence maximale de modification (en unités de procédé par seconde) qu'une sortie peut effectuer.
    7. Cochez la case
      Désactiver toutes les alarmes
      si vous voulez désactiver les alarmes pour la voie en cours.
    8. Cochez la case
      Verrouiller alarmes de limite
      si vous voulez maintenir les alarmes de limite haute et de limite basse après la fin de la condition.
    9. Cochez la case
      Verrouiller alarme de vitesse
      pour maintenir l'alarme de vitesse après la fin de la condition.
    10. Sélectionnez
      Déverrouiller
      pour déverrouiller la condition d'alarme adjacente.
    11. Sélectionnez
      Déverrouiller tout
      pour déverrouiller
      toutes
      les alarmes pour la voie.
    12. Utilisez la barre à défilement pour visualiser où les valeurs limites du déclencheur de l'application sont réglées pour votre application.
    1. Sélectionnez
      Appliquer
      pour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou sur
      OK
      pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal