Configurer les alarmes Modules d'entrées analogiques non isolés

Utilisez l'onglet
Alarmes
de la boîte de dialogue
Propriétés du module
pour configurer des alarmes de procédé et des alarmes de vitesse sur des modules d'entrées analogiques non isolés pour chaque voie.
Pour configurer les alarmes sur des modules d'entrées analogiques non isolés :
  1. Sélectionnez
    Voie
    pour la voie que vous voulez configurer.
  2. Dans la section
    Alarmes de procédé
    , entrez les valeurs d'alarme de procédé désirées pour :
    • Haute haute
    • Haute
    • Basse
    • Basse basse
  3. Sélectionnez
    Déverrouiller tout
    pour déverrouiller
    toutes
    les alarmes pour la voie.
  4. Sélectionnez
    Déverrouiller
    pour déverrouiller la condition d'alarme adjacente.
  5. Utilisez la barre à défilement pour visualiser où les parties du déclencheur d'alarme de l'application sont réglées pour votre application.
  6. Cochez la case
    Désactiver toutes les alarmes
    pour désactiver les alarmes pour la voie.
  7. Cochez la case
    Verrouiller les alarmes de procédé
    si vous voulez maintenir une condition déclenchée par alarme pour une alarme de procédé après la fin de la condition.
  8. Cochez la case
    Verrouiller alarme de vitesse
    pour maintenir l'alarme après la fin de la condition.
  9. Entrez une valeur pour laquelle l'alarme ne se désactive pas dans la zone
    Zone morte
    si la valeur d'entrée reste dans la plage du point déclencheur d'alarme.
  10. Dans la zone
    Alarme de vitesse
    , entrez une valeur (en unités procédé par seconde) pour que l'alarme se déclenche lorsque la vitesse de modification entre les échantillons d'entrée dépasse le point de consigne.
    1. Sélectionnez
      Appliquer
      pour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou sur
      OK
      pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal