Boîte de dialogue Navigateur d’heure pour le temps relatif

Utilisez la boîte de dialogue
Navigateur d’heure
pour définir un temps relatif (une durée) pour une balise à l’aide des types de données de temps relatif : TIME32, TIME et LTIME. Vous pouvez définir des durées relatives allant jusqu’à 31 jours. Pour définir une durée en nanosecondes, utilisez le type de données LTIME.
Pour définir la durée
  1. Entrez des valeurs dans les zones d’intervalle pour configurer votre intervalle.
  2. Dans la zone
    Heure:Minute:Seconde
    sélectionnez les heures, minutes ou secondes et saisissez une valeur ou utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour ajuster la valeur.
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal