Composants de texte structuré : Constructions
Programmez des constructions autonomes ou imbriquées dans d'autres constructions.
Si | Utilisez cette construction |
Faire quelque chose si ou quand une condition spécifique se produit | IF. . . THEN |
Sélectionner l'action à effectuer en fonction d'une valeur numérique | CASE. . . OF |
Faire quelque chose de spécifique un certain nombre de fois, avant de faire quoi que ce soit d'autre | FOR. . . DO |
Continuer à faire quelque chose tant que certaines conditions sont vraies | WHILE. . . DO |
Continuer à faire quelque chose jusqu'à ce qu'une condition soit vraie | REPEAT. . . UNTIL |
Certains mots-clés sont réservés
Ces constructions ne sont pas disponibles :
- GOTO
- REPEAT
L'application
Logix Designer
ne vous laissera pas les utiliser comme des noms de balises ou constructions.Fournir une réponse