Stop

Dans un graphe de fonctionnement séquentiel (SFC), un arrêt suspend l’exécution du SFC. Pour reprendre l’exécution du SFC,utilisez les instructions SFR et SFP.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Indisponible
Bloc fonctionnel
Indisponible
Graphe de fonctionnement séquentiel
stopsymbolsfc
Texte structuré
Indisponible
Opérandes
Graphe de fonctionnement séquentiel
Opérande
Type
Format
Description
Stop
SFC_STOP
balise
suspend l’exécution du SFC.
Description
Chaque arrêt utilise une étiquette de sauvegarde qui fournit des informations au sujet de l’arrêt. Les informations suivantes sont disponibles via la fenêtre Étiquette (Tags).
Pour
Alors vérifiez ou définissez ce membre
Type de données
Détails
déterminer si l’automate a atteint l’arrêt
X
BOOL
déterminer quelle étape d’une instruction Réinitialisation SFC (SFR) a défini le SFC
Reset
BOOL
Le bit Réinitialisation marque l’étape qui sera exécutée lorsqu’une instruction Suspendre SFC (SFP) reprend l’exécution du SFC.
  • Lorsque instruction Réinitialisation SFC (SFR) est exécutée, elle suspend l’organigramme SFC et définit le bit Réinitialisation d’une étape dans le SFC.
  • Pour reprendre l’exécution du SFC, exécutez une instruction Suspendre SFC (SFP). Cette instruction démarre le SFC à l’étape dont le bit Réinitialisation est vrai, puis met le bit Réinitialisation à zéro.
déterminer combien de fois un arrêt est devenu actif
Nombre
DINT
Ce n’est
pas
un compteur des scrutations de l’arrêt. Le compteur est incrémenté chaque fois que l’arrêt devient actif. Il est incrémenté seulement lorsque l’arrêt devient inactif puis redevient actif.
utiliser une étiquette pour les divers bits d’état de cette action
État
DINT
Pour ce membre
Utilisez ce bit
Reset
22
X
31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal