Branches divergentes simultanées

La branche divergente simultanée représente deux ou plusieurs chemins alternatifs d’exécution.
Dans une branche simultanée, tous les chemins alternatifs sont exécutés en parallèle.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Indisponible
Bloc fonctionnel
Indisponible
Graphe de fonctionnement séquentiel
simultbranchdiverge1
Texte structuré
Indisponible
Description
Une branche simultanée représente des étapes ou un groupe d’étapes qui se produisent simultanément (c’est-à-dire une structure AND).
  • Toutes les branches sont exécutées.
  • Toutes les branches doivent être terminées afin que le SFC puisse continuer.
  • L’automate vérifie la transition lorsque la dernière étape de chaque chemin a été exécutée au moins une fois.
simultbranchdivergebig
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal