Exemple de programmation et câblage TSSM
Cet exemple est conforme à la norme ISO 13849-1, opération de catégorie 4. La partie commande standard de l’application n’est pas représentée.
Ce schéma de câblage montre comment câbler un rideau lumineux et deux capteurs d'inhibition sur un module 1791DS-IB12 et illustre l’utilisation de l’instruction Inhibition symétrique à deux capteurs.

Exemple de programmation
Le schéma de programmation illustre de manière logique la façon dont l’instruction Inhibition symétrique à deux capteurs est généralement utilisée avec une instruction d’Arrêt DCI (rideau lumineux) et de Départ DCI (interrupteur à maintien de l'action).

Diagramme à relais

CONSEIL:
L’étiquette du schéma précédent est une étiquette booléenne interne qui représente la partie non dangereuse du cycle de la machine. Sa valeur est déterminée par d’autres parties de l’application utilisateur qui ne sont pas affichées dans cet exemple. En cas de danger protégé, la valeur de l’étiquette doit être faux (0). En l’absence de danger protégé, la valeur de cette étiquette doit être vrai (1). Quand la valeur de l’étiquette est vrai (1), l’instruction Inhibition permet d'inhiber le rideau lumineux, mais uniquement si la bonne séquence d’entrée est détectée. Quand la valeur de l’étiquette est faux (0), l’instruction Inhibition ne permet pas d’inhiber le rideau lumineux, même si la bonne séquence d’entrée est détectée.
Le logiciel de programmation est utilisé pour configurer les paramètres d’entrée et de sortie du module Guard I/O, comme représenté.
Lors de la définition du module, la configuration du Statut d’entrée sur Statut combiné - Inhibition permet d’obtenir le plus petit paquet d’entrées possible et de surveiller l’état de la lampe d'inhibition. La sélection de Test pour les données de sortie (Test for Output Data) permet à la logique de sécurité de contrôler le Test de sortie 3 pour piloter la lampe d'inhibition et le Test de sortie 2 pour piloter la Lampe d'effacement de la zone.
Définition du module

Rockwell Automation
suggère de sélectionner Correspondance exacte (Exact Match)
pour Détrompage électronique (Electronic Keying)
, comme représenté. Vous pouvez également sélectionner Correspondance compatible (Compatible Match)
.Les entrées de sécurité connectées au Rideau lumineux (Points 1 et 2) ne sont pas vérifiées par un test d’impulsion, car le Rideau lumineux vérifie ses propres signaux lui-même.
Configuration des entrées du module

La configuration du Test de sortie 3 pour la Lampe d'inhibition pilote la surveillance de la lampe connectée à cette sortie par le Module d’E/S.
Configuration des sorties du module du test

Fournir une réponse