Fin temporaire (TND)
Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590.L’instruction TND termine de façon conditionnelle une routine.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
TND();
Opérandes
Diagramme à relais
Aucun
Texte structuré
Aucun
Description
Lorsqu’elle est activée, l’instruction TND agit comme la fin de la routine. Si l’instruction TND se trouve dans une sous-routine, le contrôle retourne à la routine d’appel. Si l’instruction TND se trouve dans la routine principale, le contrôle retourne au prochain programme de la tâche courante.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Attributs communs pour connaître les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | N/A |
EnableIn est faux | N/A |
EnableIn est vrai | L’instruction s’exécute |
Post-scrutation | N/A |
Texte structuré
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Diagramme à relais. |
Exécution normale | Reportez-vous à condition d'entrée d'échelon est vraie dans le tableau Diagramme à relais |
Post-scrutation | Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau du Diagramme à relais. |
Exemples
Diagramme à relais

Texte structuré
InputA[:=] OutputB;
IF (InputA) THEN
TND();
END_IF;
InputE [:=] OutputF;
Fournir une réponse