Réinitialisation SFC (SFR)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
L’instruction SFR réinitialise l’exécution d’une routine SFC à une étape spécifiée.
Langues disponibles
Diagramme à relais
SFR_LD_avail_v31
Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
SFR(SFCRoutineName,StepName);
Opérandes
Diagramme à relais
Opérande
Type
Format
Description
SFCRoutineName
ROUTINE
nom
Routine SFC à réinitialiser
StepName
SFC_STEP
balise
Étape cible à partir de laquelle reprendre l’exécution
Texte structuré
Opérande
Type
Format
Description
SFCRoutineName
ROUTINE
nom
Routine SFC à réinitialiser
StepName
SFC_STEP
balise
Étape cible à partir de laquelle reprendre l’exécution
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
Lorsque l’instruction SFR est activée :
  • Dans la routine SFC spécifiée, toutes les actions mémorisées cessent d’être exécutées (réinitialisation).
  • La routine SFC commence à être exécutée à l’étape spécifiée.
  • Si l’étable cible est 0, le graphe sera réinitialisé à l’étape initiale.
L’implémentation Logix de l’instruction SFR est différente de celle de l’automate
PLC-5
. Dans le cas de l’automate
PLC-5
, l’instruction SFR est exécutée lorsque la condition d’échelon est vraie. Après la réinitialisation, la routine SFC devrait rester en pause jusqu’à ce que l’échelon contenant l’instruction SFR devienne faux. Cela permet de temporiser l’exécution après une réinitialisation. Cette fonctionnalité de mise en pause/redémarrage de l’instruction SFR du
PLC-5
a été découplée de la condition d’échelon et déplacée dans l’instruction SFP.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Conditions de défaut
Un défaut majeur se produira si :
Type de défaut
Code de défaut
Le type de routine n’est pas une routine SFC
4
85
L’étape cible spécifiée n’existe pas dans la routine SFC
4
89
Reportez-vous à la section Attributs communs pour connaître les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
Condition d'entrée d'échelon est fausse
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
L’instruction réinitialise l’exécution de la routine SFC spécifiée à une étape particulière.
Post-scrutation
N/A
Texte structuré
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
Exécution normale
L’instruction réinitialise l’exécution de la routine SFC spécifiée à une étape particulière.
Post-scrutation
N/A
Exemple
Diagramme à relais
SFR_LD_ex_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal