Pas d’opération (No Operation, NOP)
Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590.L’instruction NOP agit comme un espace réservé.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Opérandes
Diagramme à relais
Aucun
Description
Vous pouvez placer l’instruction NOP n’importe où sur un échelon. Lorsqu’elle est activée, l’instruction NOP n’exécute aucune opération. Lorsqu’elle est désactivée, l’instruction NOP n’exécute aucune opération.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Attributs communs pour connaître les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | N/A |
Post-scrutation | N/A |
Exemples
Diagramme à relais

Fournir une réponse