Fin de transition (EOT)
Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L’instruction EOT sert à définir l’état d’une transition. En général, elle se produit dans une sous-routine appelée depuis une transition (JSR). Le paramètre State Bit utilisé lors d’une instruction EOT détermine l’état de la Transition. Lorsque State Bit est défini sur vrai, la SFC passe à l’état suivant, sinon EOT agit en tant que NOP.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
EOT(StateBit);
Opérandes
Diagramme à relais
Opérande | Type | Format | Description |
State Bit | BOOL | balise | état de la transition (0=exécution en cours, 1=terminé) |
Texte structuré
Opérande | Type | Format | Description |
State Bit | BOOL | balise | état de la transition (0=exécution en cours, 1=terminé) |
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
Comme l’instruction EOT renvoie un état booléen, plusieurs routines SFC peuvent partager la même routine qui contient l’instruction EOT. Si la routine d’appel n’est pas une transition, l’instruction EOT agit comme une instruction NOP.
Dans un automate Logix, le paramètre de retour renvoie l’état de transition, puisque la condition d'échelon n’est pas disponible dans tous les langages de programmation Logix.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Conditions de défaut
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Attributs communs pour connaître les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | L’instruction renvoie le bit de données à la routine d’appel. |
Post-scrutation | N/A |
Texte structuré
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | N/A |
Exécution normale | L’instruction renvoie le bit de données à la routine d’appel. |
Post-scrutation | N/A |
Exemple

Fournir une réponse