Utilisation d'un bloc fonctionnel MMC pour la commande de fractionnement

L'exemple suivant décrit l'utilisation d'un bloc fonctionnel MMC pour contrôler un fractionnement. Reportez-vous à l’exemple de configuration à fractionnement du bloc fonctionnel MMC dans le mode MMC dans l'instruction Contrôle multivariable module (MMC).
Élément
Description
PV1
Composition supérieure (la plus importante)
PV2
Composition inférieure (la moins importante)
Active 1ère CV pour PV1
CV1 (rapport de reflux)
Active 2ème CV pour PV1
CV3 (point de consigne de pression)
Active 3ème CV pour PV1
CV2 (flux de vapeur)
Active 1re CV pour PV2
CV2
Active 2e CV pour PV2
CV3
Active 3e CV pour PV2
CV1
TargetCV
CV3 (si possible, cette pression doit rester constante)
CV3Target
60% (de la plage de pression)
Le MMC calcule CV1, CV2 et CV3 afin que les objectifs de contrôle soient réalisés par ordre d'importance comme ceci :
  1. Contrôle de PV1 sur SP1 (PV1 est toujours plus important que PV2)
  2. Contrôle de PV2 sur SP2
  3. Contrôle de CV3 sur sa valeur cible
CV1 est sélectionnée en tant que contrôle le plus actif pour PV1 et CV2 en tant que contrôle le plus actif pour PV2. Lorsque CV1 ou CV2 devient saturée ou est placée dans le mode Manuel, la variable de contrôle fait appel à CV3 pour maintenir PV1 et PV2 au niveau des points de consigne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal