Initialisation de bloc fonctionnel IMC

Une initialisation du modèle a lieu :
  • pendant la première scrutation du bloc
  • pendant la définition du paramètre de la demande ModelInit
  • pendant les changements DeltaT
Il vous faudra probablement ajuster manuellement les paramètres internes du modèle ou les constantes de temps de réponse. Vous pouvez le faire en modifiant les paramètres appropriés puis en ajustant le bit approprié ModelInit. Les états internes du bloc fonctionnel vont être initialisés et le bit va être automatiquement réinitialisé.
Par exemple, si vous modifiez le gain du modèle du bloc fonctionnel IMC pour CV - PV, définir le paramètre ModelInit sur VRAI pour initialiser les paramètres du modèle interne CV - PV et pour permettre au nouveau modèle de prendre effet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal