Exécution

Les indicateurs d’état mathématique sont définis pour la sortie CV.
Condition
Action du bloc fonctionnel
Action de texte structuré
Préscrutation
InstructionFirstScan est défini
InstructionFirstScan est défini
Première scrutation de l’instruction
Si CVFault et CVEUSpanInv sont définis, reportez-vous aux Défauts de traitement. Si CVFault et CVEUSpanInv sont mis à zéro :
  1. CVInitializing est défini.
  2. Si PVFault est défini, PVSpanInv et SPLimitsInv sont mis à zéro. Reportez-vous aux Défauts de traitement.
  3. L’algorithme de contrôle PID n’est pas exécuté.
  4. L’instruction définit CVEU = CVInitValue et CV = pourcentage correspondant.
    CVInitValue n’est pas limitée par CVEUmaximum ou CVEUMin. Quand l’instruction calcule une CV en pourcentage, la valeur se situe entre 0 et 100.
    CVEU equation
  5. Quand CVInitializing et ManualAfterInit sont définis, l’instruction désactive les modes auto et cascade/rapport. Si le mode en cours n’est pas Outrepassement ou Portable, l’instruction passe en mode Manuel. Si ManualAfterInit est mis à zéro, le mode n’est pas modifié.
  6. Toutes les entrées de demande opérateur sont mises à zéro.
  7. Si ProgValueReset est défini, toutes les entrées de demande programme sont mises à zéro.
  8. Toutes les sorties PV haut-bas, PV de fréquence de changement et alarme de déviation haut-bas sont mises à zéro.
  9. Si CVInitReq est mis à zéro, CVInitializing est mis à zéro.
Première exécution de l'instruction
ProgOper est mis à zéro.
L’instruction passe en mode manuel.
ProgOper est mis à zéro.
L’instruction passe en mode manuel.
EnableIn est mis à zéro
Si EnableOut est mis à zéro, l'instruction n'est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour.
N/A
EnableIn est défini
L'instruction s'exécute.
EnableOut est défini.
EnableIn est toujours défini.
L'instruction s'exécute.
Post-scrutation
Aucune action n'est entreprise.
Aucune action n'est entreprise.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal