Erreurs de réglage du bloc fonctionnel CC
Si une erreur se produit pendant la procédure de réglage, le réglage est abandonné et une valeur appropriée AtuneStatus est définie. En outre, l’utilisateur peut abandonner le réglage en ajustant le paramètre AtuneAbort.
Après un tel abandon, la CV reprendra la valeur qu'elle avait avant le changement d'incrément et les paramètres GainTuned, TCTuned, DTTuned et RespTCTuned ne seront pas mis à jour. Le paramètre AtuneStatus identifie la raison de cet abandon.
Fournir une réponse