Initialisation de modèle de bloc fonctionnel CC
Une initialisation du modèle a lieu :
- Pendant la première scrutation du bloc
- Pendant la définition du paramètre de la demande ModelInit
- Pendant les changements DeltaT
Il vous faudra probablement ajuster manuellement les paramètres internes du modèle ou les constantes de temps de réponse. Vous pouvez le faire en modifiant les paramètres appropriés puis en ajustant le bit approprié ModelInit. Les états internes de la variable de contrôle vont être initialisés et le bit va être automatiquement réinitialisé.
Par exemple, modifier le gain du modèle pour le modèle CV2 - PV. Définir le paramètre ModelInit2 sur VRAI pour initialiser les paramètres du modèle interne CV2 - PV et pour que le nouveau gain du modèle prenne effet.
Fournir une réponse