Réglage automatique de l'instruction PIDE

L’outil de réglage automatique PIDE de l’application
Logix Designer
fournit un outil de réglage automatique à boucle ouverte intégré à l’instruction PIDE. Vous pouvez effectuer le réglage automatique à partir de terminaux PanelView ou tout autre dispositif d’interface opérateur, ainsi que de l’application
Logix Designer
. Le bloc PIDE comporte une Étiquette de réglage automatique (type PIDE_AUTOTUNE) que vous spécifiez pour les blocs PIDE que vous souhaitez régler automatiquement.
L’outil de réglage automatique PIDE est installé avec l’application, mais vous avez besoin d’une clé d’activation pour activer pour l'activer. L’outil de réglage automatique est pris en charge uniquement avec la programmation par bloc fonctionnel ; il n’est pas disponible en programmation par diagramme à relais ou texte structuré.
Utilisez l'onglet
Réglage automatique
(Autotune) pour spécifier et configurer l'étiquette de réglage automatique d'un bloc PIDE.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal