Effacer (Clear, CLR)

Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction CLR efface tous les bits de Dest.
Langues disponibles
Diagramme à relais
CLR_LD_avail_v31
Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
  • Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
L’instruction CLR accepte les données de types élémentaires. Reportez-vous
Types de données
élémentaires
.
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Format
Description
Dest
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
LTIME
TIME
TIME32
LDT
DT
balise
Étiquette à mettre à zéro.
CONSEIL:
Reportez-vous aux types de données de date et heure pour obtenir une description complète des types de données Temps relatif (LTIME, TIME et TIME32) et Temps absolu (LDT et DT).
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Conditionnel
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Oui
Reportez-vous à la section Indicateurs d'état mathématique.
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexer via les tableaux pour consulter les défauts d'index par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
Mettre Dest à 0.
Post-scrutation
N/A
Exemple
Diagramme à relais
CLR_LD_ex_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal