Sélection du type de message

Après avoir entré l'instruction MSG et spécifié la structure MESSAGE, sélectionnez l'onglet
Configuration
de la boîte de dialogue Configuration du message pour spécifier les détails du message.
L'onglet
Configuration
contient également une case à cocher pour définir/mettre à zéro le bit .TO.
Les détails que vous configurez varient en fonction du type de message sélectionné.
Si le dispositif cible est :
Sélectionner l'un des types de message suivants :
Automate
Logix 5000
Lecture de la table de données CIP
Écriture de la table de données CIP
Module d'E/S que vous configurez à l'aide de l'application
Logix Designer
Reconfiguration de module
CIP Générique
Automate
PLC-5®
*
Lecture par type
PLC-5
Écriture par type
PLC-5
Lecture de plage de mots
PLC-5
Écriture de plage de mots
PLC-5
Automate
SLC™
*
Automate
MicroLogix™
*
Lecture par type
SLC
Écriture par type
SLC
Module de transfert par bloc*
lecture de transfert par bloc
écriture de transfert par bloc
Processeur
PLC-3®
*
Lecture par type
PLC-3
Écriture par type
PLC-3
Lecture de plage de mots
PLC-3
Écriture de plage de mots
PLC-3
Processeur
PLC-2®
*
Lecture non protégée
PLC-2
Écriture non protégée
PLC-2
* Lorsque la redondance est activée pour les automates ControlLogix 5580 ou GuardLogix 5580, ces types de messages ne sont pas pris en charge.
Spécifiez ces informations de configuration :
Dans ce champ :
Spécifier :
Élément source
si vous sélectionnez un type de message de lecture, l’Élément source est l’adresse des données que vous souhaitez lire dans le dispositif cible. Utiliser la syntaxe d’adresse du dispositif cible.
Si vous sélectionnez un type de message d'écriture, l'étiquette Source est le premier élément de l’étiquette que vous souhaitez envoyer dans le dispositif cible.
Les étiquettes de structure E/S et les booléens ne sont pas admis. Tous les autres types de données, par exemple, INT, DINT, peuvent être utilisés.
Nombre d'éléments
Le nombre d'éléments en lecture/écriture dépend du type de message et du type de données que vous utilisez. Pour les messages « gammes de mots » et « non protégés », la taille d'un élément est indiquée dans la boîte de dialogue. Pour les messages CIP et « types », un élément est un élément simple d'un tableau que vous spécifié comme étant la source de l'écriture ou la destination de la lecture
Élément destinataire
Si vous sélectionnez un type de message de lecture, l’étiquette Destination est le premier élément de l’étiquette dans l’automate
Logix 5000
où vous souhaitez stocker les données que vous lisez à partir du dispositif cible.
Si vous sélectionnez un type de message d’écriture, l’Élément destinataire est l’adresse de l’emplacement dans le dispositif cible où vous souhaitez écrire les données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal