Obtenir et définir une valeur système
L'automate stocke les données système dans des objets. Il n'y a pas de fichier d'état, comme dans l'automate
PLC-5
. Utilisez l'instruction GSV/SSV pour lire et définir les données système de l'automate stockées dans des objets :- L'instruction GSV extrait les informations spécifiées et les place dans la destination.
- L'instruction SSV configure l'attribut spécifié avec les données de la source.
Attention : Utilisez l'instruction SSV avec prudence. Les changements apportés aux objets peuvent déclencher un fonctionnement inattendu de l’automate ou blesser les personnes.
Pour lire ou définir une valeur système :
- Ouvrez le projet d'applicationLogix Designer.
- Dans le menuAide(Help), cliquez surContenu(Contents).
- Cliquez surIndex(Index).
- Saisissezgsv/ssv objects, puis cliquez surAffichage(Display).
- Cliquez sur l'objet qui vous intéresse.Pour lireou définirCliquez suraxe d'un servo-moduleAXIStranche de temps de surcharge systèmeCONTROLLERmatériel physique d'un automateCONTROLLERDEVICEtemps système coordonné pour les dispositifs d'un même châssisCSThistorique des défauts d'un automateFAULTLOGattributs d'une instruction MessageMESSAGEétat, défauts, chemin de communication et mode d'un moduleMODULEgroupe d'axesMOTIONGROUPinformations de défaut ou temps de scrutation d'un programmePROGRAMnuméro d'instance d'une routineROUTINEpropriétés ou temps écoulé pour une tâcheTASKheure locale d'un automateWALLCLOCKTIMEétat de synchronisation temporelle d'un automateTIMESYNCHRONIZE
- Dans la liste des attributs pour l'objet, identifiez l'attribut auquel vous voulez accéder.
- Créer une étiquette pour la valeur de l'attribut.Si le type de données de l'attribut estAlorsun élément (p. ex., DINT)Créez une étiquette pour l'attribut.plusieurs éléments (p. ex., DINT[7])Créez un type de données personnalisé qui correspond à l'organisation des données utilisée par l'attribut. Ensuite, créez une étiquette pour l'attribut, puis utilisez le type de données que vous avez créé.
- Dans votre routine logique à relais, saisissez l'instruction appropriée.PourSaisissez cette instructionlire la valeur d'un attributGSVdéfinir la valeur d'un attributSSV
- Assigner les opérandes requises à l'instruction.Reportez-vous à l'instruction GSV/SSV pour en savoir plus sur ces opérandes.
Fournir une réponse