Exemples de l’instruction SASI
Les exemples montrent l’instruction SASI telle qu’elle apparaît dans le diagramme à relais et dans un texte structuré.
Exemple du diagramme à relais

CONSEIL:
Le paramètre ID de séquence peut être une étiquette de la STRING dans laquelle stocker l’identifiant, ou une chaîne entre guillemets contenant jusqu’à 82 caractères.
Exemple de texte structuré
if (IdControl) then
SASI (Make_Product_101, NewId, Results);
end_if;
Fournir une réponse