Structure AXIS_GENERIC
Un objet d'axe générique représente un axe disposant de toute la fonctionnalité du générateur de trajectoires, mais il n’est pas associé à un dispositif, quel qu’il soit, qui a besoin d’un soutien de configuration de mouvement (par exemple, le 1756-DM).
Fournir une réponse