Structure AXIS_CONSUMED

Un axe consommé est un lien pour les données de mouvement d'axe produites par un axe de mouvement sur un autre automate Logix. La structure AXIS_CONSUMED contient les attributs suivants d’états :
Mnémonique
Type de données
Description
MotionStatus
DINT
Les bits d'état de mouvement pour votre axe.
Bit n°
Nom du bit (étiquette)
Description
BOOL
00
AccelStatus
État d'accélération
BOOL
01
DecelStatus
État de décélération
BOOL
02
MoveStatus
État du mouvement
BOOL
03
JogStatus
État de la marche par à-coups
BOOL
04
GearingStatus
État de l’engrènement
BOOL
05
HomingStatus
État de prise d’origine
BOOL
06
StoppingStatus
État d’arrêt
BOOL
07
AxisHomedStatus
État de prise d’origine
BOOL
08
PositionCamStatus
État de la came de position
BOOL
09
TimeCamStatus
État de la came de temps
BOOL
10
PositionCamPendingStatus
État de la came de position en attente
BOOL
11
TimeCamPendingStatus
État d’attente de la came de temps
BOOL
12
GearingLockStatus
État de verrouillage de l’engrènement
BOOL
13
PositionCamLockStatus
État de verrouillage de la came de position
BOOL
14
MasterOffsetMoveStatus
État de mouvement de décalage maître
BOOL
15
CoordinatedMotionStatus
AxisStatus
DINT
Les bits d'état pour votre axe :
BOOL
Bit n°
Nom du bit (étiquette)
Description
BOOL
00
ServoActionStatus
État de l’action d’asservissement
BOOL
01
DriveEnableStatus
État du variateur activé
BOOL
02
ShutdownStatus
État de fermeture de l'axe
BOOL
03
ConfigUpdateInProcess
Mise à jour de configuration en cours
AxisFault
DINT
Les défauts d’axe pour votre axe :
Bit n°
Nom du bit (étiquette)
Description
BOOL
00
PhysicalAxisFault
Défaut d’axe physique
BOOL
01
ModuleFault
Défaut de module
BOOL
02
ConfigFault
Défaut de configuration
BOOL
03
GroupFault
Défaut de groupe
AxisEvent
DINT
L’état d’événement pour votre axe :
Bit n°
Nom du bit (étiquette)
Description
BOOL
00
WatchEventArmedStatus
État d’armement de l’événement de surveillance
BOOL
01
WatchEventStatus
État de l’événement de surveillance
BOOL
02
RegEvent1ArmedStatus
Registration d’état armé d’événement 1
BOOL
03
RegEvent1Status
Registration d’état d’événement 1
BOOL
04
RegEvent2ArmedStatus
Registration d'état armé d'événement 2
BOOL
05
RegEvent2Status
Registration d'état d'événement 2
BOOL
06
HomeEventArmedStatus
État d’armement de l’événement de prise d’origine
BOOL
07
HomeEventStatus
État de l’événement de prise d’origine
OutputCamStatus
DINT
Une série de bits * qui sont définis lorsque la came de sortie a été lancée.
OutputCamPendingStatus
DINT
Une série de bits * qui sont définis lorsqu’une Came de sortie attend qu’une Came de sortie armée dépasse la position de début de came/de fin de came.
OutputCamLockStatus
DINT
Une série de bits * qui sont définis lorsque la Came de sortie est verrouillée sur l’axe maître.
OutputCamTransitionStatus
DINT
Une série de bits * qui sont définis lorsque le passage de la Came de sortie armée actuelle à la Came de sortie en attente est en cours.
ActualPosition
REAL
Position réelle en unités de position
StrobeActualPosition
REAL
Position réelle de capture en unités de position
StartActualPosition
REAL
Position réelle de démarrage en unités de position
AverageVelocity
REAL
Vitesse moyenne en unités de position/sec
ActualVelocity
REAL
Vitesse réelle en unités de position/sec
ActualAcceleration
REAL
Accélération réelle en unités de position/sec
2
WatchPosition
REAL
Position de surveillance en unités de position
Registration1Position
REAL
Position de Registration 1 en Unités de position
Registration2Position
REAL
Position de Registration 2 en Unités de position
Registration1Time
DINT
Temps de Registration 1 en tant que temps CST, en microsecondes
Registration2Time
DINT
Temps de Registration 2 en tant que temps CST, en microsecondes
InterpolationTime
DINT
Durée d’interpolation en tant que temps CST, en microsecondes
InterpolatedActualPosition
REAL
Position interpolée réelle en unités de position
MasterOffset
REAL
Décalage maître en unités de position maîtres
StrobeMasterOffset
REAL
Décalage maître de capture en unités de position maîtres
StartMasterOffset
REAL
Démarrer le décalage maître en unités de position maîtres
CommandPosition
REAL
Position de commande en unités de position
StrobeCommandPosition
REAL
Position de commande de capture en unités de position
StartCommandPosition
REAL
Position de commande de démarrage en unités de position
CommandVelocity
REAL
Vitesse de commande en unités de position/sec
CommandAcceleration
REAL
Accélération de commande en Unités de position/sec
2
InterpolatedCommandPosition
REAL
Position de commande interpolée en unités de position
ModuleFault
DINT
Définir quand un défaut important s’est produit avec le module de mouvement associé à l’axe sélectionné. Un défaut de module affecte généralement tous les axes associés au module de mouvement. Un défaut de module entraîne généralement la fermeture de tous les axes associés. Une reconfiguration du module de mouvement est requise pour récupérer d’une condition de défaut de module. Un ModuleFault peut être défini comme étant un Défaut majeur ou un Défaut qui n’est pas majeur sur l'onglet Attribut (Attribute) de la boîte associée de dialogue Propriétés du groupe de mouvements (Motion Group properties).
ControlSyncFault
BOOL
Définir lorsque l’automate Logix détecte que plusieurs messages successifs de mise à jour de position en provenance du module de mouvement ont été manqués du fait d’une défaillance de la connexion de communications synchrones. Cette condition entraîne le fermeture automatique du servo-module associé. L’automate Logix est conçu pour « passer à travers » un maximum de quatre mises à jour manquées de position sans émettre un défaut ou sans que le mouvement en cours ne soit affecté de manière négative. Si plus de quatre mises à jour de position sont manquées successivement, cela constitue un condition problématique qui garantit la fermeture du servo-module. Ce bit de défaut est mis à zéro lorsque la connexion est rétablie.
* Le numéro de bit qui correspond au numéro de la cible d’exécution. Un bit par cible d’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal