Insertion d'une chaîne (Insert String, INSERT)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
Utilisez l'instruction INSERT pour ajouter des caractères ASCII à un emplacement précis dans une chaîne.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Bloc fonctionnel
Texte structuré
INSERT (SourceA,SourceB,Start,Dest);
Opérandes
Il existe des règles de conversion de données pour les types de données mixtes dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversions de données. L'instruction INSERT utilise les opérandes suivants.
Un diagramme à relais et texte structuré
Opérande
Type
Format
Description
Remarques
Source A
Type de chaînes
Balise
Chaîne à laquelle les caractères sont ajoutés
Les types de chaîne sont, par défaut, des types de données STRING ou tout nouveau type de chaîne créé par vos soins
Source B
Type de chaînes
Balise
Chaîne contenant les caractères à ajouter
Start
SINT
DINT
INT
Balise immédiate
Position dans la Source A à laquelle les caractères sont ajoutés
Entrez un numéro entre 1 et la taille DATA de Source.
Destination
Type de chaînes
Balise
Chaîne dans laquelle le résultat est enregistré
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d’informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
L'instruction INSERT ajoute les caractères dans Source B à la position désignée dans Source A et place le résultat dans Destination.
  • Start définit l'endroit auquel Source B est ajoutée dans Source A.
  • A moins que Source et Destination ne soient la même étiquette, Source A reste inchangée.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Conditions de défaut
Type
Code
Cause
Méthode de récupération
4
51
La valeur LEN de la balise de la chaîne est supérieure à la taille DATA de la balise de la chaîne.
  1. Vérifier qu’aucune instruction n’est écrite dans le membre LEN de la balise de type de chaîne.
  2. Dans la valeur LEN, entrez le nombre de caractères que la chaîne contient.
4
52
La chaîne de sortie est plus grande que la destination.
Créer un nouveau type de chaîne suffisamment grand pour la chaîne de sortie. Utiliser le nouveau type de chaîne comme type de données pour la destination.
4
56
La valeur Démarrage ou Quantité n'est pas valide.
Vérifiez que la valeur Démarrage se situe entre 1 et la taille DATA de la Source.
Exécution
Diagramme à relais
Condition
Action de logique à relais
Préscrutation
La condition de sortie d’échelon est définie sur faux.
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
La condition de sortie d’échelon est définie sur faux.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
L'instruction s'exécute.
La condition de sortie d’échelon est définie sur vrai.
Post-scrutation
La condition de sortie d’échelon est définie sur faux.
Exécution
Texte structuré
Condition
Action
Préscrutation
Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Diagramme à relais
Exécution normale
Reportez-vous à la condition d’entrée d’échelon est vraie dans le tableau Diagramme à relais.
Post-scrutation
Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Diagramme à relais
Exemple
Lorsque
temp_high
est défini, l'instruction INSERT ajoute les caractères dans
string_2
à la position 2 dans
string_1
et place le résultat dans
string_3
.
Diagramme à relais
Texte structuré
IF temp_high THEN
INSERT(string_1,string_2,2,string_3);
temp_high := 0;
END_IF;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal