Options de recherche
Le tableau suivant décrit l'ordre de la recherche.
Options | Description |
|---|---|
Mot entier uniquement | Rechercher un mot entier uniquement. Par exemple, si vous recherchez le mot « hebdo », le mot « hebdomadaire » ne s'affiche pas dans les résultats de la recherche. |
Préfixe correspondant | Rechercher la chaîne de texte figurant au début d'un mot. Par exemple, si vous recherchez le mot « pré », la recherche s'effectuera sur des termes tels que « préinstallation » ou « précommande ». |
Suffixe correspondant | Rechercher la chaîne de texte figurant à la fin d'un mot. Par exemple, si vous recherchez le mot « level », le résultat de la recherche de suffixe correspondant affichera des termes tels que « HighLevel » et « LowLevel ». |
Fournir une réponse