Fichiers journaux des alarmes ME

Lors de l'exécution, les fichiers .alm suivants sont générés à partir d'une application ME avec des alarmes :
  • embedded.alm
  • history.alm
  • reset.alm
  • status.alm
Les fichiers history.alm sont les seuls de ces fichiers à être pris en charge par la visionneuse de fichiers FactoryTalk View. Le fichier est la table de données principale pour les informations d'alarme. Les autres fichiers .alm contiennent les informations supplémentaires. Après l'ouverture du fichier history.alm, si des informations provenant d'autres fichiers sont requises (par exemple, des variables incorporées), l'utilitaire ouvre automatiquement les fichiers nécessaires.
Emplacement du fichier history.alm
Le tableau suivant présente l'emplacement du fichier history.alm.
Périphériques
Emplacements
Ordinateur personnel ou terminal
MobileView
\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\ME\Logs\<MER_File_Name>\M_Alarms
Terminal
PanelView Plus 7
ou
PanelView Plus 6
\Windows\Logs\<MER_File_Name>\M_Alarms
Terminal
PanelView Plus
,
PanelView Plus Compact
ou
PanelView Plus CE
\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Logs\<MER_File_Name>\M_Alarms
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal