Capacité du paramètre de la ligne de commande
Les capacités du paramètre de la ligne de commande sont prises en charge pour permettre la création automatique de rapports.
Description | Commande |
|---|---|
Fichier journal des données SE | /sd |
Fichier journal des données ME | /md |
Fichier journal des alarmes ME (valeur par défaut pour le fichier journal du terminal CE) | /ma |
Fichier journal des alarmes ME généré par le terminal CE (Mozart/Raptor) | /ma / ce |
Fichier journal des alarmes ME généré par Win32 (3.xx) | /ma /3xx |
Fichier journal des alarmes ME généré par Win32 (4.xx- 5.10) | /ma /4xx |
Fichier journal des alarmes ME généré par le terminal CE (PVPCE6) | /ma /CE6 |
Fichier journal des alarmes ME généré par Win32 (6.xx- 8.20) | /ma /6xx |
Fichier journal des alarmes ME généré par Win32/CE (9.0 ou version ultérieure) | /ma /9xx |
Fichier dBASE | /dbf |
Ajuster le fuseau horaire | /tz<Nombre en heures -12 à 13> |
Afficher la boîte de dialogue d'aide | /? |
Exportation de table CSV | /Table |
Tous les RCPF dans le dossier Export | /folder |
Exemples
- Syntaxe de conversion d'un fichier de liste CSV :FTViewFileViewer.exe /md process.log process.csv /tz8
- Syntaxe de conversion d'un fichier de table CSV :FTViewFileViewer.exe /md process.log process.csv /tz8 /table
- Syntaxe d'ouverture d'un fichier quand la visionneuse est lancée :FTViewFileViewer.exe /sd datalog.dat
- Syntaxe d'exportation de tous les fichiers SE RecipePro :FTViewFileViewer.exe /folder C:\rcpfFolder\ C:\csvfolder\
- La commande macroAppStartpermet de démarrer l'utilitaire Visionneuse de fichiersFactoryTalk View. Cependant, pour exécuter et effectuer une tâche en arrière-plan, l'utilitaire Visionneuse de fichiersFactoryTalk Viewnécessite une syntaxe de commande.PourFactoryTalk View SE, les fichiers choisis pour l'ouverture peuvent utiliser la syntaxe de commande /sd pour un fichier de journal de données ou /dbf pour un fichier dBASE.Si vous ne spécifiez pas un chemin d'accès au répertoire, le fichier sera créé dans le même répertoire que celui où se trouve l'utilitaire/exécutable de la Visionneuse de fichiersFactoryTalk View.Le comportement risque d'être inattendu si vous placez l'utilitaire Visionneuse de fichiersFactoryTalk Viewdans ces dossiers protégés. Il est recommandé de créer et d'utiliser un répertoire « utilisateur » spécifique pour tous les fichiers devant être générés. Par exemple, pour convertir un fichier CSV à l'aide d'un bouton sur un système d'exploitationWindows10, utilisez la syntaxe AppStart comme suit :AppStart “C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\FTViewFileViewer.exe” /sd “C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects\Manning1303\DLGLOG\Run Report\2012 04 04 0000 (Float).dat” C:\folder name\test.csv
Fournir une réponse