Bouton DeskLock HotKeyDisable - Options de l'onglet Connexions

Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton DeskLock HotKeyDisable
.
Options
Descriptions
Activer
Une connexion de lecture. Affectez un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.
Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.
Visible
Une connexion de lecture. Affectez un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.
Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.
Nom
Cette colonne indique le nom de la connexion.
Direction de la mise à jour de valeur
La flèche qui apparaît dans cette colonne indique la manière dont les données circulent entre la connexion et la source des données.
¬
la source des données met à jour la connexion (connexion de lecture)
Point/Expression
Tapez le nom du point ou l'expression associé(e) à la connexion. Si le point ou l'expression a déjà été sélectionné, il est affiché dans cette zone.
Bouton de point (...)
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
Navigateur de points
et choisissez un point au lieu de saisir son nom dans la colonne
Point/Expression
.
Bouton Exprn (...)
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'Editeur d'
expressions
et créez une expression au lieu de la saisir dans la colonne
Point/Expression
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal