Configurer les options générales d'un bouton Traceur en pause

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Traceur en pause
pour définir l'aspect d'un bouton
Traceur en pause
.
Pour configurer les options générales d'un bouton Traceur en pause
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , double-cliquez sur le bouton
    Traceur en pause
    pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Spécifiez les options comme il convient.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal