Créer un fichier paramètre
Si l'affichage graphique comporte des espaces réservés de points, vous pouvez spécifier un fichier de paramètres pour fournir les noms de points ou de dossiers, ou des parties de noms de points à ces espaces réservés lors de l'exécution ou du mode affichage test. Cela vous permet d'utiliser différents groupes de points pour un seul affichage graphique.
CONSEIL:
Le nombre maximal recommandé d'espaces réservés de points à utiliser pour un seul affichage graphique est 500.
Si l'affichage contient un objet sélecteur de liste d'affichage, vous pouvez également fournir des paramètres pour les espaces réservés de points, en utilisant une liste de paramètres.
Pour créer un fichier de paramètres :
- Ouvrez l'éditeur deParamètres, en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Dans le menuFichier, sélectionnezNouveau > Paramètres.
- Dans la fenêtre d'Exploration, cliquez deux fois sur le dossierGraphiquepour l'agrandir, cliquez avec le bouton droit surParamètres, puis sélectionnezNouveau.
- Dans l'éditeur deParamètres, pour chaque espace réservé de point de l'affichage graphique, saisissez une définition au format suivant :<#number>=<string>où unestringpeut être un nom de point ou de dossier, ou toute partie d'un nom de point, pour tout type de point.Par exemple, pour utiliser un point appeléPea_Weightdans un dossier appeléCanning, la définition dans un fichier de paramètres serait l'une des suivantes :#1=Pea_Weight #1=Canning\Pea_Weight #1=CanningAvec uniquement le nom de dossierCanning, l'affichage graphique peut contenir les espaces réservés#1\Weight,#1\Levelet#1\Temp.CONSEIL:Au lieu de saisir le nom de point, vous pouvez utiliser leNavigateur de points. Cliquez deux fois sur l'éditeur et sélectionnez un point. Le nom du point sélectionné est inséré à côté du curseur.
- Enregistrez le fichier avec un nom qui identifiera l'ensemble de points du fichier par exemple,Points d'affichage Appertisation.CONSEIL:
- L'éditeur de fichier de paramètres insère automatiquement ces caractères en haut du fichier :@!=1Cela signifie que si le point d'exclamation est en début de ligne uniquement, le texte qui suit le point d'exclamation sera traité comme un commentaire. Si un point d'exclamation se trouve partout ailleurs sur la ligne, tout ce qui suit n'estpastraité comme un commentaire.Pour pouvoir démarrer un commentaire ailleurs sur une ligne, supprimez @!=1 au début du fichier de paramètres. Lorsque vous procédez de la sorte, un point d'exclamation peut être placé partout sur la ligne, et tout ce qui suit est traité comme un commentaire.
- La chaîne peut être une partie d'un nom de point. Lorsqu'un fichier de paramètres est appelé, l'espace réservé est remplacé par toute portion du nom de point spécifiée par son paramètre correspondant.
- Si un nom de fichier de paramètres comprend un point d'exclamation (!), aucun message d'erreur ne s'affichera lors de l'enregistrement du fichier, mais il sera impossible de créer le fichier d'exécution (.mer) pour l'application.Pour éviter ce problème, n'incluez pas de point d'exclamation dans le nom des fichiers de paramètres.
- Lorsque vous utilisez un fichier de paramètres généré à partir d'un projet SE directement dans un projet ME, un message d'erreur s'affiche.Pour éviter ce problème, supprimez « @!=1 » de la première ligne du fichier de paramètres.
- Le fichier de paramètres au format ANSI est affiché en code illisible lorsqu'il est ouvert dansFactoryTalk View Studio.Pour éviter ce problème, convertissez le fichier de paramètres du format ANSI au format Unicode, par exemple, dans WordPad.
Fournir une réponse