Modifier les propriétés d’un utilisateur lors de l’exécution
Utilisez la boîte de dialogue
Modifier les propriétés de l'utilisateur
pour modifier les propriétés d'un utilisateur lors de l'exécution.Pour modifier les propriétés d'un utilisateur lors de l'exécution
- Cliquez sur le boutonModifier les propriétés de l'utilisateurpour ouvrir la boîte de dialogueModifier les propriétés de l'utilisateur.
- Cliquez sur le boutonSélectionner un utilisateurpour ouvrir la boîte de dialogueSélection d'utilisateur FactoryTalk.
- Sélectionnez un utilisateur ou un groupe à l'aide de la toucheHautouBas.CONSEIL:La boîte de dialogueSélection d'utilisateur FactoryTalkn'affiche que les utilisateurs déjà configurés dansFactoryTalk Directoryet intégrés à l'application.
- Cliquez sur le boutonSélectionnerou appuyez sur la toucheEntrée
du clavier externe pour sélectionner l'utilisateur. - Si nécessaire, cliquez sur le boutonPropriétéspour définir les options suivantes, puis cliquez surOK. Les paramètres avancés sont définis surNonpar défaut.
- L'utilisateur doit changer de mot de passe à sa prochaine connexion.
- L'utilisateur ne peut pas modifier le mot de passe.
- Le mot de passe n'expire jamais.
- Le compte est désactivé.
- Cliquez surModifierpour fermer la boîte de dialogue et enregistrer les modifications.
L’état de l’opération s’affiche dans la case
Résultat
.Fournir une réponse