Utiliser la boîte de dialogue Déverrouiller le compte utilisateur
Utilisez la boîte de dialogue Déverrouiller le compte utilisateur pour déverrouiller un compte utilisateur au moment de l'exécution.
CONSEIL:
Lorsqu'un utilisateur
FactoryTalk
dépasse le nombre de tentatives de connexion avec un mot de passe incorrect, son compte est verrouillé. Lorsque le compte utilisateur est verrouillé, l'utilisateur ne peut pas se connecter au système, même avec le mot de passe correct, jusqu'à ce que le compte utilisateur soit déverrouillé.Pour déverrouiller un compte utilisateur lors de l'exécution
- Cliquez sur le boutonDéverrouiller l'utilisateurpour ouvrir la boîte de dialogueDéverrouiller le compte utilisateur.
- Cliquez sur le boutonSélectionner l'utilisateurpour ouvrir la boîte de dialogueSélection d'utilisateur FactoryTalk.
- Dans le champSélectionner l'utilisateur, sélectionnez un compte à l'aide de la toucheHautouBas.
- Cliquez sur le boutonSélectionnerou appuyez sur la toucheEntrée
du clavier externe pour sélectionner le compte utilisateur. - Cliquez sur le boutonDéverrouillerou appuyez sur la toucheEntrée
du clavier externe pour déverrouiller le compte utilisateur sélectionné.
L’état de l’opération s’affiche dans la case
Résultat
.
CONSEIL:
- Vous pouvez régler le seuil de verrouillage des comptes et les paramètres de réinitialisation automatique du verrouillage des comptes dans les paramètres de la politique FactoryTalk Security. Pour plus d'informations sur les paramètres de politique FactoryTalk Security, reportez-vous à la section dédiée à la configuration des politiques de sécurité dans l'aide deFactoryTalk.
- Vous ne pouvez pas utiliser le boutonDéverrouiller l'utilisateurpour déverrouiller un utilisateur lié à Windows. Seul un administrateur de domaine Windows peut déverrouiller un utilisateur lié à Windows dans un ordinateur de domaine.
Fournir une réponse