Utiliser la boîte de dialogue Supprimer le compte utilisateur/de groupe
Utilisez la boîte de dialogue
Supprimer le compte utilisateur/de groupe
pour supprimer un utilisateur ou un groupe du système lors de l'exécution.Pour supprimer un utilisateur ou un groupe du système lors de l'exécution
- Cliquez sur le boutonSupprimer un utilisateur/groupepour ouvrir la boîte de dialogueSupprimer le compte utilisateur/de groupe.
- Cliquez surSélectionner un utilisateur/groupepour ouvrir la boîte de dialogueSélection d'utilisateur ou de groupe.
- Cliquez surTypepour sélectionner le type d'utilisateur ou de groupe.
- Dans la boîte de dialogueSélectionner un utilisateur ou un groupe, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe à supprimer. Lors de l'exécution, l'utilisateur actuellement connecté n'est pas répertorié dans la zoneSélectionner un utilisateur ou un groupeet ne peut pas être supprimé.
- Cliquez sur le boutonSélectionnerou appuyez sur la toucheEntrée
du clavier externe pour sélectionner l'utilisateur ou le groupe. - Cliquez sur le boutonSupprimerou appuyez sur la toucheEntréesur le clavier externe pour supprimer l'utilisateur ou le groupe sélectionné.CONSEIL:Le dernier administrateurFactoryTalket l'utilisateur actuellement connecté ne peuvent pas être supprimés. Lorsqu'un utilisateur lié à Windows est supprimé, il est retiré de l'application en cours d'exécution, mais pas de Windows.
Fournir une réponse