Supprimer un message d'alarme
Utilisez l’onglet Messages de l’Éditeur de configuration des alarmes pour supprimer un message d’alarme.
Pour supprimer un message d'alarme
- Dans l'ongletMessagesde l'Editeur de configuration des alarmes, sélectionnez une cellule dans la ligne du message et appuyez surSupprimerou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnezSupprimer ligne(s).CONSEIL:Pour supprimer plusieurs messages d'alarme, appuyez surMajouCtrlpour sélectionner plusieurs cellules dans une colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cellules sélectionnées et choisissezSupprimer ligne(s).
Fournir une réponse