Créer un message d'alarme

Utilisez l'Onglet Messages de l'éditeur de Configuration des alarmes pour créer un message d'alarme.
Pour créer un message d'alarme
  1. Dans l'onglet
    Messages
    de l'
    Editeur de configuration des alarmes
    , dans la colonne
    Déclencheur
    , sélectionnez le déclencheur pour lequel créer un message d'alarme.
  2. Spécifiez les propriétés du déclencheur.
    CONSEIL:
    Si l'application n'est pas une application
    PanelView Plus 7 Standard
    comportant 500 messages d'alarme ou une application
    PanelView Plus 6 Compact
    avec 200 messages d'alarme, le fait de spécifier des propriétés (à l'exception d'
    Arrière-plan
    et de
    Premier plan
    ) pour le déclencheur dans la dernière ligne ajoutera un déclencheur non attribué.
  3. Répétez les étapes 1 et 2 pour configurer des messages supplémentaires.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal