Copier un message d'alarme

Vous pouvez avoir besoin de copier un message d’alarme dans l’onglet Messages de l’Éditeur de configuration des alarmes.
Pour copier un message d'alarme
  1. Dans l'onglet
    Messages
    de l'
    Editeur de configuration des alarmes
    , dans la colonne
    Message
    , sélectionnez un message et appuyez sur
    Ctrl+C
    ou cliquez sur un message avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
    Copier
    .
  2. Dans la colonne
    Message
    , cliquez sur la cellule pour coller le message sélectionné, puis appuyez sur
    Ctrl+V
    , ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
    Coller
    .
    CONSEIL:
    • Vous pouvez appuyer sur
      Maj
      ou sur
      Ctrl
      pour sélectionner plusieurs messages à copier simultanément.
    • Si vous voulez affecter le même message à tous les déclencheurs définis dans l'onglet
      Déclencheurs
      , accédez à la liste
      Filtre de déclencheur
      , sélectionnez
      <Tous les déclencheurs>
      et collez le message copié dans la cellule
      Message
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal